AEDについて

AEDの使い方や救命の手順

AEDがつなげる「救命の連鎖」

心停止や窒息という生命の危機的状況に陥らないように未然に防ぐことが重要です。
心停止の可能性のある傷病者を発見したら、できる限り早く119番通報と応援を求め、できる限り早く胸骨圧迫(できる場合は、人工呼吸も含む)心肺蘇生を行い、できる限り早くAEDを用いて電気ショックを行い、できる限り早く医療機関で処置を行い、社会復帰に導くためには、これらの「救命の連鎖」が重要です。


  1. 心停止の予防イメージ

    心停止の予防

    事故防止、初期症状の気づき

  2. 心停止の早期認識と迅速な通報イメージ

    心停止の早期認識と迅速な通報

    119番通報とAEDの要請

  3. 一次救命処置イメージ

    一次救命処置

    心肺蘇生と電気ショック

  4. 二次救命処置イメージ

    二次救命処置

    二次救命処置と心肺再開後の集中治療


救命の手順

  1. 倒れている人を発見したら、意識を確認

    肩を軽くたたきながら「大丈夫ですか?」と大声で呼びかけても意識がなければ応援を呼び、119番とAEDの手配をお願いします。

    意識を確認イメージ
  2. 呼吸を確認(心停止を判断)

    胸と腹部の動きを素早く(10秒以内で)見ます。
    普段どおりの呼吸でなければ“呼吸なし”と判断します。

    ※しゃくり上げるような不規則な呼吸が見られる場合も“呼吸なし”と同じ扱いにしてください。これは“死戦期呼吸”と呼ばれ、心停止のサインのひとつです。

    呼吸を確認イメージ

    呼吸があれば

    呼吸があれば、図の姿勢で横に寝かせ、救急隊を待ちます。


    図:横に寝かせる姿勢

    呼吸なし

    一次救命処置(心肺蘇生と電気ショック)をおこないます。

  3. 胸骨圧迫で血液を全身に送る

    ひじを伸ばし、垂直に体重をかけ、成人は深さ約5cm、小児は胸の厚さの約1/3胸が沈みこむように、1分間に100~120回のテンポで強く速く胸を押します。(AEDが到着するまで)。

    胸を完全に元の位置に戻すために、圧迫と圧迫の間に胸壁に力がかからないようにします。


    胸骨圧迫、人工呼吸イメージ

    人工呼吸の技術と意思がある場合のみ、胸骨圧迫30回、人工呼吸2回のサイクルの繰り返しを行います。人工呼吸の技術と意思がない場合には、胸骨圧迫のみを行います。

    手の位置

    次の図を参考に胸の中央部に置きます。


    図:手の位置

    押し方

    手の付け根で、深さ約5cm沈み込むように押します。


    押し方イメージ
  4. 到着したAEDをすみやかに装着

    傷病者が回復した場合でも、救急隊が来るまでは本体の電源を切らずに除細動パッドをつけたままにし、音声ガイドに従ってください。
    救急隊員が到着したら、救急隊員の指示に従ってください。


    AED装着後は、音声ガイドに従います

    AEDによる心電図解析と電気ショックを行う際は、傷病者に触れないようにしてください。


AED(HDF-3700)の使い方

製品の特長(HDF-3700)
  1. 電源を入れる

    電源ボタンを押し、AED本体から流れる音声と
    表示ガイダンスに従って操作してください。

    電源の入れかたイメージ
  2. 除細動パッドを貼る

    赤い除細動パッドを右胸、青い除細動パッドを左脇腹に貼り、肌にしっかり押し付けてください。


    除細動パッドを貼る位置のイメージ図 除細動パッドを貼り付けているイメージ写真

    ● 除細動パッドは、隙間ができないように端から貼り付け、しっかりと肌に密着させてください。

    ● 赤と青のパッドを画像と逆に貼っても問題ありません。

  3. 「ショックボタン」を押す

    「身体に触らないでください」の音声が流れたら、傷病者の身体から手を離し、離れます。
    「点滅しているショックボタンを押してください」の音声が流れたら、傷病者の体に誰も触れていないことを確認し、ショックボタン を押します。


    傷病者の身体から手を離し、離れるイメージ 「ショックボタン」を押すイメージ

    傷病者が未就学児の場合

    傷病者モード切り替えスイッチを「未就学児」に切り替え、除細動パッドを、胸の中央と背中の中央に貼り付ける。


    傷病者モード切り替えスイッチのイメージ 未就学児の場合に除細動パッドを貼る位置のイメージ

動画でもご覧いただけます

 AEDを使った救急救命

救急救命では早期の対応が非常に重要になります。倒れている人を発見したときは、この動画を参考に、躊躇せず、一刻も早い救命措置を心がけましょう!

AED(HDF-3500)の使い方

製品の特長(HDF-3500)
  1. 電源を入れる

    まず、電源ボタンを押して電源を入れます。
    すると、スピーカーから音声ガイドが流れます。

    これ以降は、音声とパネルのLED表示に従って操作してください。

    電源の入れかたイメージ
  2. 除細動パッドを貼る

    緑のつまみを引いてパッドの袋を引き出し、袋からパッドを取り出します。青い矢印を引き、パッドから裏のシートをはがして、除細動パッドをパッドのイラストのとおり右胸と左わき腹に貼ります。
    電気ショックが必要かどうかは、AEDが判断します。音声ガイドに従って、胸骨圧迫も続けてください。

    除細動パッドを貼り方イメージ
  3. 「ショックボタン」を押す

    電気ショックが必要ないと判断された場合、ショックボタンを押しても放電されません。

    電気ショックが必要と判断された場合は、
    「電気ショックが必要です。体から離れてください」「オレンジ色のショックボタンを押してください」
    と音声ガイドが流れますので、それに従って「ショックボタン」を押してください。その後も、音声ガイドに従って胸骨圧迫を続けてください。

    救急隊が到着するまで電源は切らず、除細動パッドは付けたままにします。


    「ショックボタン」を押すイメージ 電気ショックのイメージ

動画でもご覧いただけます

 AEDを使った救急救命

救急救命では早期の対応が非常に重要になります。倒れている人を発見したときは、この動画を参考に、躊躇せず、一刻も早い救命措置を心がけましょう!

0120-401-066 タップで電話がかかります