毎日の点検
本製品は毎日午前3時にセルフテストを自動的に実施し、点検を行います。
セルフテスト中は、スタンバイ表示が赤色に点滅し、テストが正常に終了すると、緑色の点滅に戻ります。このスタンバイ表示が緑色に点滅していることを毎日確認し、「日常点検項目表」の「毎日の点検」欄へ記入してください。
- テストの所要時間は10秒以内です。スタンバイ表示が緑色に点滅しない場合や、赤色に点滅する場合、またはビープ音がする場合は、何らかの問題が発生しています。
毎月の点検
月に一度、次の内容について確認し、「日常点検項目表」の「毎月の点検」欄へ記入してください。
外観に損傷がないこと。
ひびや割れ、がたつきなど外観に損傷がある場合は、当社AEDカスタマーサポートセンターへご連絡ください。
除細動パッドパックの点検
- パッドパックのツメの状態を確認してください。
正しく接続されていない場合は、一旦パッドパックを本体から取り外し、左右のツメが両方とも「カチッ」と音がするまで本体に差し込み直してください。左右両方のツメにすき間がないことを確認してください。 - 使用期限(パッドパック裏面に記載)が切れていないこと、および「交換時期表示ラベル」の交換時期と一致していることを確認してください。
- 予備のパッドパックがある場合、その使用期限が切れていないこと、および「交換時期表示ラベル」の交換時期と一致していることを確認してください。
- 「交換時期表示ラベル」が、交換時期の表示側が見えるようにキャリングケースに取り付けられていることを確認してください。
LED表示と音声の点検
- 本体をキャリングケースに入れ、スタンバイ表示が緑色に点滅していることを確認してください。
- 本体の上下をひっくり返し、その状態のまま❶~❸を行ってください。
- ❶上図のように上下逆になっていることを確認したうえで、電源ボタンを押して電源を入れてください。
-
❷LEDが点灯すること、「ただちに119番に電話してください。」が聞こえることを確認して、すぐに電源を切ってください。
注意
電源を入れてから、10秒以内に必ず電源を切ってください。バッテリー寿命が短くなる恐れがあります。
- ❸その状態(上下逆)のまま、スタンバイ表示が緑色に30秒以上(少なくとも7回)点滅することを確認してください。確認後、元の向きに戻してください。
付属品の点検
付属品がそろっていることを確認してください。
設置環境の点検
設置場所が、清潔で水のかからない所であり、かつ下記の環境条件を満たしていることを確認してください。
- 温度範囲:0~+50℃
- 湿度範囲:5~95%RH(結露なきこと)
スタンバイ表示が赤色に点滅する、ビープ音が鳴る、スタンバイ表示が緑色に点滅していない、LEDが点灯しない、音声が出ない、などの異常がある場合は、直ちに下記までご連絡ください。