設置済みのお客様

消耗品の交換方法(HDF-3500)

除細動パッドパックの交換方法

除細動パッドパックについて

グレー:除細動パッドパック HDF-PD-3150、ピンク:未就学児専用 除細動パッドパック HDF-PD-3350

パッドパックには、単回使用のバッテリーと除細動パッドが内蔵されています。
それぞれのパッドパックには、医療機器添付文書が同梱されています。また、未就学児専用除細動パッドパックに同梱の「未就学児対応シール」は、本体のキャリングケースに貼り付けてご使用ください。

【パッドパックの交換が必要な場合】

  • 救命で使用した時
  • 使用期限が切れた時
  • 除細動パッドパックを開封した時
    (定期交換用の除細動パッドパックが届いた時)


除細動パッドパックを本体に取り付けるときは、以下のことを必ずご確認ください。

パッドパックを取り付ける前に

本体端子部にある金属ピンの状態をご確認ください。

オムロンAED本体端子部にある金属ピンのイラスト

確認のしかた

  1. 図のように、金属ピンが上を向くように本体をお持ちください。
    金属ピンが上を向くような持ち方イラスト
  2. 本体に対して垂直方向から見て、金属ピンの状態をご確認ください。
    本体を側面から見た図 金属ピンの高さがすべて揃っているイラスト

除細動パッドパックの交換

  1. パッドパック背面にある使用期限(年/月/日)を確認する

    新しいパッドパックに添付されている交換時期シールを、交換時期表示ラベルに貼り付けてください。

    予備のパッドパック 使用期限
    パッドパックの交換と、交換時期表示ラベルの貼り付け

    予備のパッドパックがある場合、予備のパッドパックも確認してください。

  2. パッドパックを本体に取り付ける

    両側とも「カチッ」と音がするまで、パッドパックを本体に差し込んでください。

    注意

    本体をキャリングケースから出している状態でパッドパックを取り付けてください。キャリングケースから出さないと、パッドパックを適切に取り付けできず、動作不良の恐れがあります。

    除細動パッドパックの装着

除細動パッドパックを取り付けたあとに

  1. パッドパックのツメの状態を確認してください。
    パッドパックのツメ(左右)は完全にロックされていますか?
    ツメが上図の「のようにロックされているときは、パッドパックは正しく接続されています。

    正しく接続されていない場合は、一旦パッドパックを本体から取り外し、左右のツメが両方とも「カチッ」と音がするまで本体に差し込み直してください。左右両方のツメにすき間がないことを確認してください。
  2. 本体をキャリングケースに入れ、スタンバイ表示が緑色に点滅していることを確認してください。
  3. 本体の上下をひっくり返し、その状態のままを行ってください。
    AEDをひっくり返す AEDをひっくり返す
    1. 上図のように上下逆になっていることを確認したうえで、電源ボタンを押して電源を入れてください。
    2. LEDが点灯すること、「ただちに119番に電話してください。」が聞こえることを確認して、すぐに電源を切ってください。

      注意

      電源を入れてから10秒以内に電源を切ってください。バッテリー寿命が短くなる恐れがあります。

    3. その状態(上下逆)のまま、スタンバイ表示が緑色に30秒以上(少なくとも7回)点滅することを確認してください。確認後、元の向きに戻してください。

端子部にある金属ピンの高さが違う、スタンバイ表示が赤色に点滅する、ビープ音が鳴る、スタンバイ表示が緑色に点滅していない、LEDが点灯しない、音声が出ない、などの異常がある場合は、直ちに下記までご連絡ください。

AEDカスタマーサポートセンタ―0120-401-066(24時間対応)

Webからのお問い合わせ
お問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせ
通話料無料 0120-401-066
©OMRON HEALTHCARE Corporation All Rights Reserved.
お問合わせはこちら