安心パックで追加コストも不要

いつでも、どこでも、
だれでも使える
オムロンのAED

AEDを設置している。でも、
とっさに操作できるか分からない。
自分でも使えるのか分からない。
ちゃんと動くのか不安。
1分でも早いAEDの使用が、
生存退院率の増加につながります。
短い時間のなかで、
迷わず、正しく使えるように。
それがオムロンのAED。

REASON

オムロンのAEDが選ばれる3つの理由

  • 01わかりやすい表示とシンプル操作

    わかりやすいイラスト表示とシンプルなボタン構成で、いざというときも迷いません。

    未就学児モードへの切り替え

    傷病者に合わせたモードに変更可能

    バイリンガル対応

    ボタン1つで日本語と英語を切り替え

  • 02どこでも使えるタフなAED

    オフィスのロビーから学校や商業施設、工場まで過酷な環境でも安定して使用できます。

    防塵・防水基準

    IP66

    動作温度範囲

    -5℃〜50℃

  • 03AED解析の独自アルゴリズム搭載

    心電解析図アルゴリズム(12誘導心電図解析等に関係する)で使用される実績ある各種計測技術をAED解析用に最適化しました。6つの心電図に関係するパラメータから複合的に解析を行い、電気ショックの要否を判定します。

    6つのパラメータ

    心拍数/相関値/基線量/周波数/QRS/振幅

SUPPORT

さらに安心して
お使いいただくための充実したサポートも

  • 24時間電話対応の
    コールセンター
    いつでも電話でお答えする
    電話サポートが対応
  • AED講習を開催
    「万一のときに使えるのか不安」
    そんな方のために
    講習を開催販売店にて
    全国対応(有償)

しかも
AED安心パックなら、
導入後のコストも気にせず備えられます。

AEDは、パッド・バッテリーの定期交換が必要な機器です。「AED安心パック」にご加入いただくことで、設置後の追加費用なしで運用いただけます。

  • 消耗品をタイムリーにお届け
    安心パック8年の場合、本体納入日より除細動パッドを約3年後と約6年後に、バッテリパックを約4年後に、それぞれ有効期限が切れる前にお届けいたします。
    納入時 AED本体お届け 約3年後 除細動パッドお届け(1回目) 約4年後 バッテリパックお届け 約6年後 除細動パッドお届け(2回目)
  • 救命で使用したパッドは8年間無償で補償
    AEDを救命で使用された場合は、オムロンへご連絡ください。新しい除細動パッドをお届けします。 補償期間中、申請に回数制限はありません。

資料請求・お見積り・ご質問などはこちらから

条件(設置場所・台数・購入/レンタル/リース希望)をお送りいただくだけで、見積・ご提案をいたします。

Q&A

お客様の様々なご要望に柔軟に対応いたします

  • 概算でもいいので費用感を知りたい

    条件(設置場所・台数・購入/レンタル/リース希望)をお送りいただくだけで、見積・ご提案をいたします。

  • リースと購入、どちらがおすすめ?

    予算・運用方針に合わせて、契約期間や総コストの考え方を比較、お客様にとってどちらが最適かをご提案いたします

  • 更新検討(買い替え・リース更新)はどう進めたらいい?

    現状の機種情報・設置状況から、最善のプランをご提案いたします。また更新/買い替えの見積を作成し、導入までの流れをご案内いたします。

  • 設置場所について相談したい

    設置場所の条件をヒアリングし、適した設置ケース/運用方法をご提案いたします。また設置後の運用(管理・保管・点検の考え方)もご案内いたします。

  • 消耗品(パッド・バッテリー)の管理方法がわからない

    消耗品の交換方針(交換の範囲・頻度・運用)をご提案いたします。また「定期交換を含むパッケージ」など、運用負担が少ない選択肢をご提案いたします。

  • 使い方・運用(研修/教育/マニュアル)は提供される?

    設置して終わりではなく、導入後の運用イメージ(管理体制、教育の考え方)をご提案いたしますまた全国の販売店にて講習を開催しております(有償)

資料請求・お見積り・ご質問などはこちらから

条件(設置場所・台数・購入/レンタル/リース希望)をお送りいただくだけで、見積・ご提案をいたします。

PRODUCT

製品仕様

  • 一般的名称
    非医療従事者向け自動除細動器
  • 販売商品コード
    自動体外式除細動器 レスキューハート HDF-3700
  • 販売名
    FA-S1シリーズ
  • JMDNコード
    35972020
  • 医療機器承認番号
    30700BZX00155000
  • 医療機器の分類
    高度管理医療機器
  • 特定保守管理医療機器
    該当
  • 寸法
    AED本体:
    W217×D217×H75mm(突起部含まず)
    キャリングケース:
    W305×D260×H120mm(持ち手含まず)
  • 質量
    約1.8kg(バッテリパック、除細動パッド含む)
  • 使用・待機温度範囲
    -5℃から50℃
  • セルフテスト
    毎日
  • データ保存
    60分(心電図データ/録音データ/動作履歴データ)1症例あたり最大30分
  • 言語
    二ヶ国語(日本語/英語)/音声は女性
  • 防塵防水性能
    IP66(バッテリパック装着時)
  • 付属品※
    キャリングケース、バッテリパック、除細動パッド、期限管理タグ、取扱説明書(CD)、AEDセットアップガイド、医療機器添付文書(本体・除細動パッド)、日常点検項目表、AED設置場所等変更登録票、キャリングケース収納手順書、品質保証書、操作ガイド、本体シート、耳マーク対応資料、AEDマップ登録書、AEDマップ登録記入例

製品の改良や仕様変更に伴い、予告なく同梱物の内容が変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

いつでも使用できるよう、日頃からの点検が重要です

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。


  • 未就学児には、未就学児モードへ切り替えて使用してください。
    • 未就学児に使用する場合は、2枚のパッドが触れ合うことがないよう、注意してください。
  • AEDを設置した際は、AED管理者を設け、製造販売業者の推奨する保守点検を行い、いつでも使用できる状態に管理してください。特に、除細動パッドの使用期限の確認および期限内の交換を確実に実施してください。
  • 除細動パッド等の消耗品に使用期限があることを明記した期限管理タグを、外部から確認できるように、AEDキャリングケースのわかりやすい位置に取り付けてください。
  • AED設置者および管理者は、次の場合、製造販売業者または販売業者に連絡してください。
    不測の事態の発生時/設置場所住所変更時/譲渡する時(高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る)/廃棄する時
  • 除細動パッドは再使用禁止であり、使い捨てです。
  • 医療機器は、その品質、有効性および安全性の確保を維持する期間を明確にするために、「耐用期間」が設定されています。「耐用期間」が過ぎる前に更新のご検討をお願いします。

資料請求・お見積り・ご質問などはこちらから

条件(設置場所・台数・購入/レンタル/リース希望)をお送りいただくだけで、見積・ご提案をいたします。