設置済みのお客様

日常点検について


HDF-3700

毎日の点検

本製品は毎日自動セルフテストを実施し、その結果をステータスインジケータで表示しています。
ステータスインジケータが緑色でゆっくり点滅していることを確認してください。この場合は正常に使用できます。

赤く点灯していたり、アラーム音が鳴っている場合など、緑色の点滅以外の場合は、AEDカスタマーサポートセンター 0120-401-066までご連絡をお願いします。

※緑色の点滅以外の場合、取扱説明書「6.2設置中トラブルシューティング」(P.6-2)に対処について記載があります。

ステータスインジケータの点滅イメージ
  • 自動セルフテストでは以下の項目を実施しています。
    • 除細動エネルギー充放電テスト
    • バッテリテスト
    • 除細動パッドテスト
    • システムテスト

毎月の点検

  • 本製品の外観に汚れや破損、変形などがないことを確認してください。
  • 期限管理タグを確認し、AED本体に接続されている除細動パッドやバッテリパックの交換期限が過ぎていないかを確認してください。
期限管理タグのイメージ
  • 使用期限が過ぎる前に新品に交換してください。交換の際には、最寄りの販売店に発注してください。
  • 除細動パッドやバッテリパックを廃棄する場合は各自治体のルールに従ってください。
  • 新品に交換した際は期限管理タグの内容を書き換えてください。

清掃

消毒用アルコール(エタノール、イソプロピルアルコール)を染み込ませ、よく絞ったガーゼや脱脂綿を用いて清掃してください。なお、エタノール濃度は、76.9~81.4vol%の範囲の製品を使用してください。

キャリングケースの清掃の際には、AED本体をキャリングケースから外し、掃除機やブラシ、乾いたタオルを用いてください。汚れが目立つ場合には、水道水を含ませたタオルも併用してください。

注意

  • コネクタのピンが露出した状態で、水や薬液、その他の液体がかからないようにしてください。
  • 以下のものは樹脂を損傷させることがありますので使用しないでください。
    • 研磨性のあるクリーナー
    • 漂白剤等の溶液
    • 有機溶剤を含む洗剤
    • シンナー
    • ベンジンおよびトルエンなど

その他のユーザ点検

付属品の確認

1年に1回程度を目安に、付属品が全てそろっているか確認してください。

除細動パッドの点検

1年に1回程度を目安に、除細動パッドを点検してください。

  • 除細動パッドの包装が開封されていたり破れていないか確認してください。開封または破れがあるときは新品に交換してください。
  • 除細動パッドのコネクタやケーブル部分に破損が無いことを確認してください。破損があるときは新品に交換してください。

点検表のダウンロード

日常点検に役立つ点検表をご用意しました。


点検結果の記録にご活用ください

 HDF-3700点検表(PDF形式:348KB)
HDF-3700日常点検項目表

HDF-3500

毎日の点検

本製品は毎日午前3時にセルフテストを自動的に実施し、点検を行います。
セルフテスト中は、スタンバイ表示が赤色に点滅し、テストが正常に終了すると、緑色の点滅に戻ります。このスタンバイ表示が緑色に点滅していることを毎日確認し、「日常点検項目表」の「毎日の点検」欄へ記入してください。

「日常点検項目表」の「毎日の点検」欄
  • テストの所要時間は10秒以内です。スタンバイ表示が緑色に点滅しない場合や、赤色に点滅する場合、またはビープ音がする場合は、何らかの問題が発生しています。
スタンバイ表示が緑色に点滅していることを確認してください。注意。電源ボタンは押さず目視でご確認ください。毎回電源ボタンを押すと、バッテリー寿命が短くなったり、「メモリーがいっぱいです」の音声ガイドが流れたりする場合があります。

毎月の点検


月に一度、次の内容について確認し、「日常点検項目表」の「毎月の点検」欄へ記入してください。

「日常点検項目表」の「毎月の点検」欄

外観に損傷がないこと。

ひびや割れ、がたつきなど外観に損傷がある場合は、当社AEDカスタマーサポートセンターへご連絡ください。

除細動パッドパックの点検

  1. パッドパックのツメの状態を確認してください。
    パッドパックのツメ(左右)は完全にロックされていますか?
    ツメが上図の「◯のようにロックされているときは、パッドパックは正しく接続されています。

    正しく接続されていない場合は、一旦パッドパックを本体から取り外し、左右のツメが両方とも「カチッ」と音がするまで本体に差し込み直してください。左右両方のツメにすき間がないことを確認してください。
  2. 使用期限(パッドパック裏面に記載)が切れていないこと、および「交換時期表示ラベル」の交換時期と一致していることを確認してください。 交換時期の表示側が見えるようにキャリングケースに取り付けられていることを確認
  3. 予備のパッドパックがある場合、その使用期限が切れていないこと、および「交換時期表示ラベル」の交換時期と一致していることを確認してください。
  4. 「交換時期表示ラベル」が、交換時期の表示側が見えるようにキャリングケースに取り付けられていることを確認してください。

LED表示と音声の点検

  1. 本体をキャリングケースに入れ、スタンバイ表示が緑色に点滅していることを確認してください。
  2. 本体の上下をひっくり返し、その状態のまま❶~❸を行ってください。
    AEDをひっくり返す
    1. ❶上図のように上下逆になっていることを確認したうえで、電源ボタンを押して電源を入れてください。
    2. ❷LEDが点灯すること、「ただちに119番に電話してください。」が聞こえることを確認して、すぐに電源を切ってください。
      注意

      電源を入れてから、10秒以内に必ず電源を切ってください。バッテリー寿命が短くなる恐れがあります。

    3. ❸その状態(上下逆)のまま、スタンバイ表示が緑色に30秒以上(少なくとも7回)点滅することを確認してください。確認後、元の向きに戻してください。

付属品の点検

付属品がそろっていることを確認してください。

設置環境の点検

設置場所が、清潔で水のかからない所であり、かつ下記の環境条件を満たしていることを確認してください。

  • 温度範囲:0~+50℃
  • 湿度範囲:5~95%RH(結露なきこと)


スタンバイ表示が赤色に点滅する、ビープ音が鳴る、スタンバイ表示が緑色に点滅していない、LEDが点灯しない、音声が出ない、などの異常がある場合は、直ちに下記までご連絡ください。

AEDカスタマーサポートセンタ―  0120-401-066(24時間対応)

点検表のダウンロード

日常点検に役立つ点検表をご用意しました。


0120-401-066 タップで電話がかかります